Les incontournables en résidentiel
La norme NF C 15-100, régissant les installations électriques en France, a été mise à jour pour mieux s’adapter aux évolutions du marché. Désormais divisée en 21 normes spécifiques, elle permet une meilleure actualisation et adaptation aux différents types d’installations.
Cette nouvelle série de normes est applicable dès sa publication (23 août 2024), avec une période transitoire de 12 mois pour les anciennes versions.
Quand doit-on appliquer la norme ?
Cette nouvelle série de normes publiée par l’AFNOR est applicable dès sa publication (23 août 2024), avec une période transitoire de 12 mois pour les anciennes versions.
Télécharger le guide Sonepar NF C 15-100
Tout savoir sur les évolutions de la norme avec le guide Sonepar. Remplissez le formulaire et recevez votre guide par email.

Sonepar France collecte et traite vos données personnelles afin de vous transmettre le guide NF C 15-100 Sonepar et de vous envoyer des communications commerciales concernant ses produits, événements, services et promotions par e-mail. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits cliquez ici .
Les principaux changements

Parafoudres (NF C 15-100-10)
Concernant les habitations :
- le parafoudre est obligatoire dans toutes les habitations situées dans un département à risques (dans les zones AQ2) où il y a des orages plus de 25 fois par an.
- Le parafoudre est recommandé pour les habitations situées à moins de 50m d’un bâtiment avec paratonnerre lorsqu’ils comportent des appareils sensibles.
Concernant les bâtiments résidentiels :
- Il est recommandé d'installer un parafoudre supplémentaire pour les équipements à protéger situés à plus de 10 mètres du tableau (30 mètres auparavant) (NF C 15-100-10 10A1.7.8.2)
- Il est obligatoire d’installer un parafoudre sur le réseau de communication intérieur du logement dans le cas d’un raccordement à un réseau extérieur en cuivre si un parafoudre est mis en œuvre sur l’installation électrique basse tension (NF C 15-100-10 10A1.7)

Protecteurs d'arcs (NF C 15-100-1)
Introduction des dispositifs pour la détection de défaut d’arcs (DPDA ou AFDD) (Art. 421.7 de la NF C 15-100-1)
Les protecteurs d'arcs sont désormais recommandés pour la protection des circuits “prises de courant” dans les lieux :
- avec un risque incendie critique (grange, scierie, menuiserie,…)
- avec des biens irremplaçables (musée, bâtiment historique,…)
Ils sont également recommandés pour la protection des circuits alimentant des équipements en permanence (VMC, pompe de piscine,...) (Art. 532.6 de la NF C 15-100-1)
Art. 532.6 de la NF C 15-100-1
Les protecteurs d’arcs doivent être installés à l’origine du circuit terminal à protéger afin d'assurer un bon fonctionnement.

La sécurité par type F (NF C 15-100-1)
Un nouveau type de différentiel intégré à la norme : le DDR de type F
- Protection des personnes.
- Pour des courants différentiels-résiduels composés.
- Niveau de protection au moins égal à celui de type A.
- Obligatoire pour les circuits alimentant des équipements avec variateur de vitesse monophasé (exemple : pompe de piscine, climatisation, pompe à chaleur) (NF C15-100-1, Art. 553.2.6.1)
Le nombre d'interrupteurs différentiels 30 mA exigé par la norme est de 2 par logement dont au minimum 1 de type A.

Recharge véhicules électriques (NF C 15-100-7-722)
Cette nouvelle norme exige pour les installations d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
- Obligation d’avoir un circuit spécialisé alimentant une prise dédiée à la recharge ou à une borne (Art. 722.314.101 de la NF C 155-100-7-722)
- Chaque point de recharge est protégé par un DDR 30 mA qui ne protège que le point de recharge concernée (Art. 722.411 de la NF C 15-100-7-722)
- Pour la charge en Mode 1 ou la charge en mode 2 : un DDR de Type A ou F en monophasé et un DDR de Type B en triphasé (Art. 722.531.3 de la NF C 15-100-7-722)
- Pour la charge en Mode 3 : un DDR de type B ou un DDR de type A (ou F) avec un dispositif de coupure pour la composante continue du courant de défaut (DD-CDC) (Art. 722.531.3 de la NF C 15-100-7-722)

L'efficacité énergétique (NF C 15-100-8-1)
Une Nouvelle norme avec des recommandations pour la conception d’une installation électrique efficace énergétiquement et sécuritaire dans le résidentiel (installations neuves ou existantes) notamment en gérant l’énergie en fonction des besoins de l’utilisateur.
Une norme qui s’articule autour de 3 grands principes :
- réduire les pertes d’énergie dans l’installation électrique : pertes liées aux harmoniques (NF C 15-100-8 article 6.7), transformateur (NF C 15-100-8 articles 6.4.3 et .4), réduire au maximum les pertes (NF C 15-100-8 article 6.3 et 6.4.2)
- utiliser l’énergie au bon moment en fonction des besoins : piloter les équipements et circuits (NF C 15-100-8 article 7.3.2)
- maintenir et améliorer les performances de l’installation : à travers la mesure des consommations
Quelques exemples de mesures simples pour gagner des classes d’efficacité énergétique :
- utilisation d’un gestionnaire d’énergie,
- gestion de l’éclairage,
- gestion du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

Les réseaux de communication (NF C 15-100-11)
Nouvelle norme qui fixe les règles d’installation pour la réalisation d’un réseau numérique dans tous les logements résidentiels : depuis l’adduction jusqu’au socle de prise de communication. Elle s’applique aux bâtiments neufs et peut servir de base pour l’amélioration de la qualité de connexion dans les bâtiments existants. Toute installation doit, pendant la mise en oeuvre ou lorsqu’elle est terminée être vérifiée avant sa mise à disposition à l’usager.
Recommandations par pièce

Salle de bain
- 1 point d'éclairage minimum réalisé au niveau du plafond, des parois ou du sol
- 1 socle de prise de courant placé hors volume

Cuisine
- 1 point d’alimentation d’éclairage (plafond, parois, au sol ou par l’intermédiaire d’un socle de prise de courant commandée)
- 6 socles dont 4 sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail.

Séjour
- 1 point d’alimentation d’éclairage (plafond, parois, au sol ou par l’intermédiaire d’un socle de prise de courant commandée)
- Surface ≤ 20 m² = 5 socles mini / 20 m² < S ≤ 24 m² = 6 socles mini / 24 m² < S ≤ 28 m² = 7 socles mini/ > 28 m² = définition du nombre en accord avec le maître d’ouvrage /utilisateur avec 7 socles mini
- 2 prises RJ45 juxtaposées ( installées à proximité d’1 socle de prise de courant)
- 1 prise TV pour 1 pièce principale ( installées à proximité d’1 socle de prise de courant et socle prise de communication)

Chambre & bureau
- 1 point d’alimentation d’éclairage (plafond, parois, au sol ou par l’intermédiaire d’un socle de prise de courant commandée)
- 3 socles de prises de courant répartis dans la pièce
- 1 prise RJ45 (installée à proximité d’1 socle de prise de courant)
- Prise TV : 1 prise TV pour 2 à 4 pièces principales ou 2 prises TV pour plus de 5 pièces principales (installée(s) à proximité d’1 socle de prise de courant et d’1 socle de prise de communication)

WC et couloir
- 1 point d’alimentation d’éclairage (plafond, parois ou au sol)
- 1 socle de prise de courant (dans les pièces > 4 m²)

Extérieur
- 1 point d’alimentation d’éclairage (à chaque entrée principale ou de service communiquant directement avec le logement)
Conseils :
Cette page est à titre informatif et ne se substitue, en aucun cas, aux textes réglementaires et normatifs en vigueur. En complément, nous vous encourageons vivement à suivre une formation spécifique. Nous vous recommandons la lecture des textes officiels disponible sur www.boutique.afnor.org.